This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:电源和接地保护

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668928/tps4h160-q1-power-and-ground-protection

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!

我正在设计一个 PCB、该 PCB 应生成由微控制器控制的24V 输出。 当这些输出进入外部设备时,我想保护我的电路免受外部问题的影响,例如短路极性反转... 我的问题是接地隔离、因为我不知道我是否要在微控制器和电源输出之间分离接地、以及如何使用二极管或其他东西将其连接在一起。 还有一点、我想奇怪的是、没有输入电容器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    接地网络保护高侧开关和 I/O 引脚不受反极性影响。 系统接地/HSS 接地和 I/O 电阻器之间的电阻器会限制反极性情况下的电流。 基本上、HSS 和微控制器 I/O 引脚上都有 EDS 二极管。 在没有这些电阻器的情况下、反极性会导致流入这些 I/O 二极管的电流非常高、并导致损坏。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好了,我除了要添加的接地网络,什么都没有?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接地网络二极管加电阻器从 HSS 接地引脚到系统接地。 请注意、在任何情况下、二极管正向电压必须小于0.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还忘记问您是否必须在接地网络之前或之后连接外部设备的接地? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还忘记问您是否必须在接地网络之前或之后连接外部设备的接地? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    外部器件和组件应连接到系统接地、而不是 TPS4H160接地引脚。 唯一应连接到 TPS4H160接地引脚的元件是外部限流电阻器 RCL。
    此致