This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq51050B:最低充电电流

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669731/bq51050b-minimal-charging-current

器件型号:BQ51050B

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

您好!
我们希望将 bq51050B 无线充电器集成到产品中、但我们对最小充电电流有疑问。 根据数据表、最小输出电流为500mA、但根据 TIDA-00329测试报告<www.ti.com/.../tidu576a.pdf>、也可以设置较低的电流。 最小充电电流值是多少?

谢谢



数据表:




TEST_REPORT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    单元可以以较低的电流充电、但终止电流的精度会降低。 为了更正规格表、最小充电电流被限制在500mA。 建议将快速充电电流保持在100mA 以上、并将终止电流保持在30mA 以上。
    另请参阅无线电源论坛多篇文章、讨论以较低电流充电。
    e2e.ti.com/.../