This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:无法将输出电压调节至10V。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669663/tps61080-not-possible-to-adjust-vout-to-10v

器件型号:TPS61080

尊敬的所有人:

我尝试将 TPS61080评估为升压稳压器、以便从 Vin=5V 电源生成10V 输出电压。  

8.3下的数据表。 Vout 能够从 VIN 调节到27V。  

我选择了 r1=335k、r2=47k 的 FB 偏差来达到10V、但似乎无法将器件输出电压调整为低于11.5V 的值。

正确、或者您是否有将电压调节到10V 的提示。

Thx、

Chris   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Vout 上的额外负载解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、是的、该部件必须增加一点负载才能使输出电压稳定。