This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:在 BQ24072T 上符合 IEC62368

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669747/bq24072t-meet-iec62368-at-bq24072t

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:bq24072、

你(们)好

随着 IEC62368的变化、我的客户需要在电池充电安全时使用电池。
因此、它们必须在 Ta=45℃时停止充电。  
它们使用 bq24072、但无法停止充电、因为电池的放电温度在 Ta=45℃时很小。
是否有解决方法?
或者是否有器件能够 满足 IEC62368要求?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24072将使用电流源来测量 NTC 值以进行温度感测。
    bq24072T 将使用电压测量来测量 NTC 值以进行温度检测。

    对于0C 至45C 应用、bq24072的灵活性较低、设置难度也较高。
    BQ24072T 可通过通用 NTC 值针对该范围进行配置、请参阅下文、其中使用了更小的范围作为裕度。

    我在 bq24072T 上进行了运行计算、该计算对 bq2407XT 有效。
    NTC–Beta 3380k 和10k、温度为25°C
    高温–5C (5.81k)
    低温–40°C (22.6k)

    R7 = 19.36k
    R6 = 31.28k