This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:如何处理未使用的 PMBus 引脚?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669516/tps544c25-what-to-do-with-unused-pmbus-pins

器件型号:TPS544C25

大家好、我有一个关于 TPS544C25 降压转换器的问题、我将与 LM10011搭配使用 、以满足 66AK2H14 DSP+ARM 上的 Smart Reflex CVDD 引脚的要求。 这是我的问题、 TPS544C25 有一个 PMBus 接口、但我的设计中不会使用 PMBus、那么我该如何处理这些引脚:ADDR0、ADDR1、CLK、CTL 和 DATA?

如果有人有意见或建议、请与我分享。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    我应该能够在今天晚些时候找到答案。 我很快会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、
    如果您不使用 PMBus,则可以悬空时钟、数据和 ALERT#引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John! 我没有使用过 PMBus、但我想在电路板上放置一个微控制器、也许我可以尝试实现 PMBus。 请告诉我 TPS544C25是"从"还是微控制器是"从"。

    谢谢
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS544C25将是从器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John