This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:输入25-35V、输出12V/80A。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119, PMP10979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669645/lm5119-input-25-35v-output-12v-80a

器件型号:LM5119

你(们)好

我们需要构建降压电路:

输入:25V-35V、

输出:12V/80A。

我们已经引用了 PMP7819、但我们没有效率和大小限制。

您认为我们是否可以使用 LM5119两相结构来构建它?

将频率 Bebail 降低到60kHz、分立 MOSFET、您对解决方案的建议如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentao 您好、

    它是可行的。 电感器尺寸会很大。

    另一种选择是将2*LM5119 (四相)用于80A 设计。 四相设计将具有更好的热性能、负载互阻抗和纹波性能。

    随附了四相参考设计的原理图和测试结果。

    谢谢

    Qiane2e.ti.com/.../PMP10979_5F00_REVA_5F00_SCHEMATIC-2x-LM5119-in-parallel.pdfe2e.ti.com/.../PMP10979_5F00_REVA_5F00_Test-Results.pdf