This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63020:确认 TPS63020的应用电路

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669640/webench-tools-tps63020-confirmation-of-application-circuit-for-tps63020

器件型号:TPS63020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我对 TPS63020的应用电路有疑问。 我在数据表中找到了不同的应用电路、并在 TI webench 设计人员生成的设计中找到了不同的应用电路。

请找到以下图片以供参考

     (数据表中的典型应用电路)

由 TI webench 设计人员生成的设计

为 TI webench 设计人员提供的输入参数:V IN=3.6V 至5.5V、输出:5V、1.5A

在这两个电路中、建议使用不同数量的输入和输出电容器以及不同的电感值。  

请帮助我实现哪些应用电路

另外、请告诉我、我在两种设计的性能方面会有什么不同

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、
    在这两种情况下、输入电容器似乎都很好。 关于输出电容器、Webench 建议就足够了、但使用更高的电容有助于减少输出纹波、并减少负载瞬态期间的压降。
    对于反馈分压器(Rfbt)的上部电阻器、我建议不要使用高于1Mohm 的值。
    在这两种情况下、电感器都可以正常工作。

    什么是终端应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我如何在 TI Web 工作台设计器中模拟负载瞬变吗?

    请为反馈分频器(Rfbt)建议一个值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过转到"Sim"选项卡在 webench 上选择负载瞬态来轻松完成此操作。
    请查看数据表的第8.2.2.5节以计算反馈分压器。