This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:PFM 模式下的系统调节问题

Guru**** 2575925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669290/bq25120a-sys-regulation-issue-in-pfm-mode

器件型号:BQ25120A

尊敬的 TI 团队:

BQ25120A 的另一个问题是:

随着我们提高产品电流消耗、我们似乎有时会在 BQ25120A 的 PFM 模式下运行(请参阅下面的 SYS 屏幕截图)。


虽然 SYS 默认设置为1.8V 且不进行修改、但我们在输出上具有1.9V、300mVpp (有时甚至是2V、440mVpp、具体取决于所使用的板)、这是 PFM 模式。

通过查看数据表、我可以看到建议的 LC 输出滤波器为2.2µH 和10µF、这正是我们使用的滤波器(请参阅下面的原理图)。


我们的电感是 Murata LQM18FN2R2M00D (0603 2.2µH 120mA 400mR 、数据表)、它的 DCR 高于数据表中列出的建议电感、因此我尝试使用 Würth 74479763222 (2.2µH 280mA 300mR、 数据表)来保持在推荐器件的范围内、但遗憾的是这种情况下没有帮助。 我还尝试将输出电容增加到20µF μ F、这有助于将纹波降低到260-280mVpp。 我试过30µF 但没有进一步的帮助。

是否有办法强制 BQ 使用 PWM 模式?
如果不是、您是否有任何建议可帮助减少此纹波并在 PFM 模式下稳定输出电压?

由于我们的下一个原型批次计划在不到两周内完成、因此我们非常希望能就此问题提供快速反馈。

谢谢!

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎超出了电压余量、在什么电池电压下测量该电压? 您能否将其降低到更低、以查看电压是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    这似乎是由于测试设置、因为我今天无法在许多电路板上重新创建这种行为。 很抱歉给您带来不便!