This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3855A:具有 ZVT 功率级的升压转换器查询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3855A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669483/uc3855a-query-on-boost-converter-with-zvt-power-stage

器件型号:UC3855A

您好!

下面是 UC3855文档 SLUA146A 的快照。 二极管 D2-阳 极连接到二极管 D3阳极的原因。 我能否将 D2-阳 极连接到 D3-阴极(而不是 Qzvt-DRAIN)。 这将最大限度地减少 Qzvt 和 D2之间的切换环路、从而更快地关闭 Qzvt。 这样做是否有缺点?

 

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我对 UC3855A 的理解是 、当主二极管 D1导通时、谐振 MOSFET QZVT 导通。
    这将绕过 D1通过谐振电感器 LR 的负载电流、并允许主升压 MOSFET 的漏极电容谐振放电。
    LR 和 CD 将产生共振、直到 CD 放电。 二极管 D3防止反向电流流动、这将再次为 CD 充电。
    控制器的目的是让 CD 放电、以实现主二极管 D1的零电压导通和软开关。
    如果没有 D3、开关损耗将更高

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。 如果我们将 D2-阳 极连接到 D3阴极、则 D1和 D3仍会阻止谐振期间的反向电流为 Cr 电容器充电。 如果我错了、请纠正我的问题。 还有其他任何东西会受到这样的连接的影响。

    此致、
    Praveen GD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    很抱歉、我误解了您的最初问题。
    是的、这将起作用、但现在存储在 LR 中的能量将通过 D2和 D3而不是仅通过 D2放电、因此导通损耗应更高。 我看不到开关环路会如何改善、但可能我错过了一些东西。
    此致
    John