This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:它可以驱动多少个 LED

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669655/tps61165-how-many-led-it-can-drive

器件型号:TPS61165

大家好、我想知道我是否可以使用 TPS61165、它具有7个串联 LED 20mA、输入电压5V 输出电压 21V、如果可以、22uH 电感器也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 S E:
    TPS61165可用于您的应用、22uH 电感器可供使用。