This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 任何设计都可以适合这种情况

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20686, UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669283/have-any-design-can-fit-this-case

主题中讨论的其他器件:PMP20686UCC28C43-Q1
L (μ H) 输入电压(V) 输出电压(V) f (kHz) IDC (A) ip-p >0.28(a) IPEAK >0.93(a) ip-p/io >30% RL (0hm) 功率输出(W) 电路
220 250 110 1000 0.8. 0.280 0.9400 35% 137.50 88 降压

有任何设计都适合这种情况,由于 L、F 和 I PEAK 参数,我无法更改......

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    感谢您关注 TI 参考设计。
    我找到了非常接近您的规格和 TI 参考设计的 PMP20686。 您可以通过更改匝数比来修改 Vout。 但最大开关频率将仅为90kHz。
    以下是指向参考设计和设计搜索页面的链接。

    www.ti.com/.../PMP20686

    如果您转向新的控制器、我想提一下、UCC28C43-Q1将是满足1000kHz 开关要求的理想选择。

    www.ti.com/.../description

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我会尝试它~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的查询已解决、请按已回答。

    此致、
    区域