This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:bq24090测试使用 ITECH 直流电子负载

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668044/bq24090-bq24090-test-use-itech-dc-electronic-load

器件型号:BQ24090

 问题:1、完成充电测试,下次重启 后,我是否需要对 bq24090做些什么?

            2、蓄电池的电子负载、进行 充电测试、使用 CV 模式并设置 3.3V、按下"ENTER"和"ON"、 电压显示 不稳定并 在特定范围内跳转。为什么?

       3 μ s、适配器(2A)输入、bq24090  充电完成后、 适配器是否仍能为系统负载(200mA)供电、或者电池为系统负载供电?

 下面的 SCH 和 ISET2连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以帮助解决这个问题、但需要更多信息。

    这是什么类型的测试、EVM 评估、原型新构建或制造?

    使用哪种类型的电子负载?

    ISET2是如何控制的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISET2连接至 GND,电子负载为 ITECH IT8521,使用 CV 模式,按 v-set,设置3.0V~4.2V,然后“进入”“开”。 当电压(模拟电池充电过程)从3.0V 更改为4.2V 时测试充电电流值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何操作?请使用电子负载代替电池测试 BQ24090充电过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有找到有关此电子负载的任何信息、它可能无法用作电池仿真器。
    我们使用了源电表来模拟电池、请参阅 Keithley 2400。
    另请参阅 bq51050 EVM 用户指南、其中介绍了可从常见实验室器件和设备组装的电池仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能使用 Keithley 2400来模拟电池、我想测试 BQ24090充电过程。