This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:轻负载效率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668098/tps55340-q1-light-load-efficiency

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340

大家好、

我的客户考虑将 TPS55340-Q1 用于以下应用。
------------------------------------
输入电压:5V
输出电压:8V
输出电流:2A (最大值)
------------------------------------

此外、10mA 负载附近的轻负载效率 对于其应用非常重要。
是否有任何效率数据?
 
此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目标工作频率是多少? 400kHz? 因为不同的工作频率具有不同的测试结果。 对于 TPS55340、当 IO=10mA 时、它仍然可以运行 f=fsw 并且没有进入跳跃模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢您的友好支持。
    我的客户考虑设置 fsw=2MHz 、但也想知道 fsw=300kHz 的时间。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、下周将进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    非常感谢您的支持!
    我将等待您的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin=5V 时、Vo=8V

    1、fsw = 300kHz、效率= 86.1%;

    2. fsw=2MHz,效率=69.6%