This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:-有关 MPPT 的问题

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668951/bq25504---question-about-mppt

器件型号:BQ25504

您好!

我想问一些有关 BQ25504 MPPT 的问题。

假设我的 V_IN = 2V

问题1. 为了获得我的电流电压曲线(IV 曲线)、我需要在一定的时间间隔内将 MPPT 电阻器比率从10%更改为100%、对吧?

那么需要记录 V_BAT 的当前值吗?

那么、它将如下表所示? 然后、我使用该信息绘制我的 IV 曲线、以确定我的最大功率点?

P.S 我的收集源是专用信号发生器、V_IN AS 2V 仅用于演示目的。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试设置 VBAT_OV?  它将限制 BAT 电压、在充电期间、VSTOR 电压与 BAT 电压相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robin Tang"]

    您是否曾尝试设置 VBAT_OV?  它将限制 BAT 电压、在充电期间、VSTOR 电压与 BAT 电压相同

    [/报价]

    尊敬的 Robin:

    感谢您的回复。 我了解如何设置 VBAT_OV 值。 我还了解 VSTOR 电压将与 VBAT 相同。

    我想问的是、对于 MPPT、我们需要查看"IV"曲线。 "IV"值指的是哪个电流和哪个电压?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、
    请忽略我的回答、因为这是针对另一位客户的问题、我在这里回答错误。
    如果您对 MPPT 有疑问、您的表是正确的。 通常、我们会设置固定比率、因此您可以扫描不同的 VIN 以记录 VI 曲线、并获得优化的 MPPT 比率。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    那么、我是否应该监控 V_BAT 电流值(I value)并获取 IV 曲线图来确定 MPPT?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、
    负载在 VSTOR 引脚之后连接、因此您需要监控 VSTOR IV 曲线图。 但我认为这不能用于计算 MPPT、因为它们用于升压转换效率。 对于 MPPT、您需要检查 VIN 最大功率、在实际应用中、MPPT 设置 VIN 的优化操作点。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    谢谢您的关注。 )

    此致、