This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:TPS54386-Q1规格查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669603/tps54386-q1-tps54386-q1-spec-inquire

器件型号:TPS54386-Q1

尊敬的:


我们的客户端电源规格如下:


输入电压:12V

Output1:1.2V/2A
输出2:3.3V/2A

AECQ-100


我们将提出 TPS54386-Q1、是否需要注意设计规格中的任何问题?

如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来非常适合您的应用、