This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27742-G1:电池管理-电量监测计论坛

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668712/bq27742-g1-battery-management---gas-gauge-forum

器件型号:BQ27742-G1

尊敬的先生/女士:

我在获取 电量监测计的输出电压时遇到问题。如果我按照所附的原理图短接一次 TP1和 TP2、则只有 MOSFET 会启动 、电量监测计会提供其输出、但如果 I oe2e.ti.com/.../7446.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdfnce无法短接、则这两个测试垫电量监测计不工作。

那么、我想知道 MOSFET 特性中会发生什么 情况、如果我不想根据附件原理图短接这两个测试垫、那么这件事的永久解决方案是什么?

请告知您是否需要 有关此内容的更多信息。

谢谢、此致、

Denish Limbachiya。

嵌入式硬件工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Denish、

    为了使监测计从关断模式唤醒、必须向电池组引脚施加充电器电压以将其唤醒。 因此、将这两个测试点短接基本上就是将电池电压应用到电池组引脚。 这就是监测计的设计工作方式、使其脱离关断模式。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的快速回复、这对我们非常有帮助。

    但在测试期间、我们会发生两种情况。

    1) 1)首先、如果我使用电池和 USB 测试电量监测计、 则不需要短接此测试垫、电量监测计完全正常工作。

    2) 2)但如果我使用唯一的电池测试电量监测计、因此我需要短接一次这两个测试垫、那么您能否深入地解释这一事件、因为 我对 这一事件有一些困惑。

    如果 我不想短接此测试垫、如果我们可以将电量监测计从关闭模式唤醒、您能建议是否存在永久物联网解决方案?

    谢谢、

    Denish Limbachiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Denish、
    只要连接电池、监测计就会在从关断状态唤醒后始终通电。 这是一个电池组侧电量监测计、应始终连接电池。 因此、从关断模式唤醒是一次性操作。
    具有关断功能的原因是、例如、如果电池电量耗尽、并且系统关闭、电池自放电以及电量监测计等电路板组件的泄漏会导致电池进一步耗电并损坏。 因此、器件需要进入关断模式、以进一步防止电池电量耗尽。 现在、一旦施加了充电器电压并且电池电压足够高、器件将从关断状态中唤醒、以保持器件通电。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    感谢您的意见。

    这对我们了解 电量监测计的行为非常有帮助。

    现在没有对相同的内容进行查询。

    谢谢、

    Denish Limbachiya