This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:最小 SDI 频率

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669456/tlc59731-min-sdi-frequency

器件型号:TLC59731

大家好、团队、

SDI 数据传输速率指定为最小20kHz。 为什么会有这种限制?

如果我的频率低至5Hz、该怎么办?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

       这符合单线通信协议要求。 请根据数据表规格使用该器件。

    谢谢!

    夏季