This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:数据表不一致

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS783, TPS780, TPS7A05, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669527/tps780-datasheet-inconsistencies

器件型号:TPS780
主题中讨论的其他器件:TPS783TPS7A05TPS709

我正在寻找具有超低 IQ (如 TPS783~500nA)的 LDO、以便在输出电流不成问题的情况下从3.3V 变为1.5V。 我发现 TPS780具有低至1.5V 的固定输出电压版本、但建议运行条件显示输出电压应介于1.8和4.2之间、产品页面显示它仅具有1.8V 固定选项。 以下哪项是正确的规格?

如果 TPS780无法工作、是否有任何其他 IQ 为500nA 的 LDO 可正常工作? 我看到的大多数其他选项是1uA Iq、例如 TPS7A05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我对这种混乱表示歉意。 1.5V 至4.2V 范围最初用于指示在该范围内释放固定电压的能力。 我们将研究更清楚地说明这一点。

    建议运行条件表的范围不正确、因为它不包含可调输出版本范围(1.22V 至5.25V)、将在下一个数据表修订版中进行更正。

    产品文件夹和附在数据表末尾的封装选项附录应列出所有可用选项。 我看到1.8V、2V、2.3V、2.5V、2.7V、 3V 和3.3V。您能不能澄清只能看到1.8V 电压的位置吗?

    TPS7A05和 TPS709是具有已发布固定1.5V 选项的最低 IQ 器件。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    让我澄清一下:我看到的是与您相同的固定输出选项。 我想说、我只能看到低至1.8而不是1.5V。