This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064A:当35安培;36引脚在 I2C 模式下工作时、许多位字段不使用。 您能解释哪些字段未被使用吗?

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669264/ccs-ucd3138064a-when-35-36pin-work-in-i2c-mode-many-of-the-bit-fields-are-not-used-can-you-explain-what-fields-are-not-used

器件型号:UCD3138064A

工具/软件:Code Composer Studio

当35和36引脚在 I2C 模式下工作时、许多位字段不使用。  您能解释哪些字段 未被使用吗?

它是否会影响其他功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、I2C 模块是一个 PMBus 模块、其中移除了3个方面:

     支持从机模式

    2.警示路线

    3.控制线

    此外、主控模式下的 PMBus 硬件会自动将包含字节数的字节插入块消息中。  这与 I2C 不兼容、因此会将其从 I2C 模块中移除。  因此、删除的位相当明显、但下面列出了:

    删除了 PMBST 或 I2CST 位
     位19:CONTRAL_RAW
     位18:ALERT_RAW
     位17:CONTRAL_EDGE
     位16:ALERT_EDGE
     位11:RPT_START
    PMBINTM 或 I2CINTM -已删除位
     位7:控制
     位6:警报
    PMBCTRL2、PMBHSA -全部被移除、只处理从模式
    PMBCTRL3或 I2CCTRL3–已删除位
     位21:SLAVE_EN
     位11:CNTL_DIR
      位10:CNTL_Value
     位9:CNTL_MODE
     位8:ALERT_DIR
     位7:ALERT_VALUE
     位6:ALERT_MODE
     位5:CNTL_INT_EDGE
    PMBCTRL3或 I2CCTRL3–注释
     位23:I2C_MODE_EN–存在、但无论设置如何、I2C 始终处于启用状态
     位22:MASTER_EN–存在、需要设置为主器件才能工作

    这只影响 I2C 接口、而不影响任何其他接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。