This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002D:TM 引脚和 CC 引脚

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669379/bq2002d-tm-pin-and-cc-pin

器件型号:BQ2002D

你(们)好

我对该器件有几个问题。

(我已经发布了有关此器件的 VBAT 引脚配置的信息。)

1.TM 引脚。 ;如果我们不使用,我们是否可以将此引脚保持断开状态?

2.TM 引脚。 ; 如果 TM 为中间值,是否意味着充电时间达到440ms 时停止?

3. CC 引脚。 ; 如图5所示。 显示、CC 引脚在脉冲涓流充电期间输出286us 宽度的脉冲。

          如果是 BQ2002D、CC 不会输出286us 宽度脉冲。 是这样吗? (充电时偏高。 未充电时为低电平。)

4. BQ2002D。 ; BQ2002D 是否支持涓流充电和充电? (表1中提到"无"。 这意味着"不支持"?)

   

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    1) TM 引脚。 ;如果我们不使用?---No,我们是否可以将此引脚保持断开状态

    2.)TM 引脚。 ;这是否意味着如果 TM 处于中间状态,充电时间达到440ms 时停止?-是(但440分钟)

    3) CC 引脚。 ;如图5所示。 显示 CC 引脚在脉冲涓流充电期间输出286us 宽度的脉冲--对于 bq2002D、这不适用

    4) BQ2002D。 ;BQ2002D 是否支持涓流充电和充电? (表1中提到"无"。 这意味着"不支持"?)- BQ2002D 不支持涓流充电和充电。

    另请参阅:
    www.ti.com/.../sluu229.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    谢谢你。

    此致、
    本志本