This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:还是 BQ24703:4S1P 充电器的最佳选择?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703, BQ24773, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669466/bq24773-or-bq24703-best-option-for-4s1p-charger

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件:BQ24703BQ24610

你(们)好  

我需要一个用于音频放大器的4S1P 锂离子充电器。 输入电压24V、电池充电16.8V @1>1.5A、负载峰值3A。  我将使用 BQ24703、因为它是独立的、但 BQ24773较新、但需要一个微控制器进行设置。   

我的问题是、一个器件与另一个器件相比是否有任何好处、会将我推向一个器件? 这两种方法似乎都合适。 我正在寻找最低的系统成本、无需电池即可运行的能力以及负载/充电管理。

有什么想法?

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24703是一款非同步降压充电器:降压低侧开关是一个二极管。 因此、效率低于 bq24773。
    如果您需要独立充电器、我建议您使用 bq24610充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这看起来更好!

    丰富