This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5145:LM5145 webench 与 Excel 设计工具非常不同

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669178/webench-tools-lm5145-lm5145-webench-very-different-than-excel-design-tool

器件型号:LM5145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用 LM5145设计3.3V 8A 电源。 我在初始设计中使用了 webench、我注意到 Ccomp2非常小(1.2pF)

与数据表中的设计相比。 我在 LM5145 Excel 设计工具中输入了 webench 值、并获得了完全不同的值

相位裕度等 我应该相信谁? 附件是文件。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    在 III 类补偿器中设置零点和极点的位置有多种方法。 极点和零点的位置与开关频率/交叉频率、所选的降压电感器和输出电容器以及所用输出电容器的 ESR 直接相关。 我相信、如果遵循这两个标准、设计将会稳定。

    希望这对您有所帮助?

    David。