This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:用于电池短路保护的 TPS22913?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669526/tps22913-tps22913-for-battery-short-protection

器件型号:TPS22913

尊敬的先生:

        我们希望在可穿戴应用中使用 TPS22913进行电池短路保护。 如下图所示,TPS22913 ON 和 Vin 引脚连接到充电器,Vout 连接到电池,当我们卸下充电器时,TPS22913会有一段时间  打开。  TPS22913是否适合此类应用?  你有什么建议吗?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    当 VIN 和 ON 连接在一起时、当 VIN 断开时、器件不能阻断反向电流。 如果 VOUT 通电且 VIN 断开连接、则 VIN 上的电压不会下降、因为 FET 仍然导通、并将 VIN 保持为高电平。 这也会使 ON 引脚保持高电平、并且不会禁用器件。 由于流经器件的反向电流非常小、负载开关将无法测量 VOUT 和 VIN 之间的电压差、因此反向电流阻断不会激活。 最佳解决方案是在断开充电器时将器件的 ON 引脚拉至 GND。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius