This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:模式在系统的4mA 至20mA 工作范围内变化

Guru**** 2606755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669177/tps54061-mode-change-within-the-4ma-to-20ma-operating-range-of-the-system

器件型号:TPS54061

我们尝试在4/20mA 回路器件的电源中使用 TPS54061。  我们发现、大约4.8mA 的器件会改变运行效率。  事实证明、这种变化很难在系统的数字端进行建模。   对于 TI 推荐用于4/20mA 应用的器件而不在电源的4-20mA 范围内提供稳定的运行曲线、有没有人有任何想法。  这是一个已知的修复问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设计中的工作频率和电感值是多少? 该器件在二极管仿真模式下运行以提高轻负载效率。 这是原因吗? 请提供有关输入电压、输出电压、频率、L、C 的更多详细信息、以帮助我们找出原因。 请分享您的原理图以供查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的原理图显示了电源的用例。  系统中的失真在系统的初级侧(回路)上大约为4.7mA。   我认为这个问题与轻负载下的模式变化有关。 问题是超过4mA 时会发生模式变化。 如果在低于4mA 的电流下发生变化、则不会出现问题。

    谢谢、

    Dean McDaniel

    亚达因计算机公司

    858 663-1400

    \

    e2e.ti.com/.../2248.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于模式变化为4.7mA、并且非常接近此应用所首选的<4mA。 我建议更改 L101的电感以改变模式更改电流电平。

    我不确定该部件的频率变化阈值是 Tonmin 或 Ipeakmin。 根据控制策略、它可以是较小的电感将使阈值向下移动、也可以是较大的电感。

    我建议您尝试使用120uH 和82uH 电感器、以查看哪一个电感器可以将模式更改阈值移动到4mA 以下。

    此致、