This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100/连接旧电池时的行为

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669444/bq35100-bq35100-behavior-at-connecting-old-battery

器件型号:BQ35100

您好!

您能告诉我 错误连接旧电池时的行为吗? 如果用户连接50%使用过的电池、bq35100是否开始从50%电量开始估算?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    这取决于您运行的模式。 在 SOH 模式下、它将能够检测50%、因为它基于电压。 对于其他模式、不可以
    谢谢
    Onyx