This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:TPS2419查询

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668918/tps2419-tps2419-query

器件型号:TPS2419

你(们)好

我的客户使用 TPS2419将1个冗余电源组合在一起。 当这两个电源正常工作时、会有来自电源的哨声。 如果我们关闭其中的任何一个、举报者将消失。
这两个电源的规格相同::AC 220V 输入,DC 12V/10.5A 输出。 当两个电源 ORing 时、 负载为12 v/10。 5A。

e2e.ti.com/.../120W-AC_2D00_DC-Power-Supply-Sch.pdf

请提供任何查询建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:

    我将详细查看原理图、但您能否检查电源输入是否达到电流限制、这可能会发出啸叫声。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    当电源在12V/10.5A 时独立工作时、一切都正常。 如果两个电源以12 v /10并联工作。 5 A、权力将向举报人发送举报。 即使两个电源以12伏/ 4 A 的电流工作、电源也会发出啸声。
    因此、我觉得问题不是电流限制。

    此致!

    Veiky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否测试所捕获的输入、输出、栅极电压和电流信息的波形?

    此致、
    Kari。