This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:有关 TPS27081A 的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669414/tps27081a-question-about-tps27081a

器件型号:TPS27081A

你好。

我对 TPS27081A 有疑问。

VIN=0V
开/关引脚= 5V(应用信号)
此条件是否正常? (IC 是否损坏?)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

    这不会损坏器件。 5V 完全在器件的限值范围内、这将不会对 PMOS 进行偏置、因此该 FET 上不会产生应力。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius