This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:将日志从 bqStudio 提交到 GPCTool 时出错(数据错误?)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669117/bq34110-errors-submitting-logs-from-bqstudio-to-gpctool-bad-data

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我在将 bqStudio 日志提交到 GPCTool 时遇到问题、我想确定我提交的数据有什么问题、如果我需要重新获取数据、如果需要重新获取日志、我对该设置做了错误的操作。  我已附上我提交给该工具的截断(仅限放电)数据集以及 bqStudio 的原始完整充电/放电日志。

我收到的错误会因 config.txt 中的参数而异。  我将获得:

"错误:FIT 未收敛。 检查数据格式和测试计划。 确保施量和温度范围适合实际应用。 如果数据正确、请尝试缩小 SOCmin%和 SOCmax%之间的范围
错误:由于数据格式问题、FIT 失败。 检查设置、数据格式和测试计划。"

或:

"精度误差:偏差很高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"

是否有人能够指出我的数据是否有问题、我可以采取哪些措施来纠正它?  监测计本身的读数似乎是准确的、因为它们与我在使用电池放电的虚拟负载上看到的读数相匹配、所以我不确定在哪里会出现精度问题。  此电池为25.6V、3000mAh LiFePO4电池、包含8组2节并联电池(共16节)。

请提供任何指示。  谢谢、

-Kyle

e2e.ti.com/.../trimmed-bqstudio-logs.zip

e2e.ti.com/.../raw-bqstudio-logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:
    我通过以下 config.txt 参数完成了 GPC 工具流程:
    串联电池数:8.
    电池端接电压:2900mV
    Soc % FCC 了解:7.
    Soc 最小值:6.
    SoS%Max:12.
    化学类型:LiFePO4.

    因此、我能够让它通过配置中的 SOC%值进行处理。 选择这些 SOC%值是否有任何真实的原因或原因?

    此外、报告中的以下值:

    VOC75   11835    
    VOC50   11439    
    VOC25   11262    

    这些值在 DF 中的哪个位置应该实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOC%值用于绑定曲线拟合。 通常建议使用默认值、但如果无法使其适合、则调整它们通常有助于使其通过。
    如果监测计不包含这些 DataFlash 参数、则您注意到的其他项目不是必需的。
    无论电压是多少、一些 CEDV 监测计都会在上电后将 SOC 初始化为0%。
    一些 CEDV 监测计会根据这三种电压将 SOC 初始化为0、25或75%、以便让您进入起始镇流器。
    一些 CEDV 监测计将使用完整的 OCV 表来获得初始化 SOC 的更精细分辨率。
    当然、如果电流在进行初始电压测量时流动、则会出现一些误差、因为 CEDV 监测计不会对此进行补偿。 但是、一旦达到满或空、库仑计数和 CEDV 结果就应该很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmax、

    感谢您的解释、谢谢。