This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:如何在 bq34z100evm 中设置完整的电池充电容量

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669422/webench-tools-bq34z100evm-how-to-set-full-charge-battery-capacity-in-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我已将7V 电池、1200mAh 锂离子类型连接到 Bq34z100evm 。 在 bqstudio 中、最大充电容量显示为980mAh。

如何在  bq34z100-EVM 中设置充满电的电池容量,它是否会自动检测到? 或者我们必须通过 bqStudio 进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    它会在您完成学习周期后自动生成。 您确实需要更新设计电压、设计容量等、并在运行学习周期后为您的电池选择正确的化学物质。