This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2621:LM2621MM、请帮助获取稳定的9V 输出。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS61093, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668785/webench-tools-lm2621-lm2621mm-please-help-to-get-stable-9v-output

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TPS61093TPS61085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

请帮助我配置 LM2621MM 的参数以设置输出电压9V。

我尝试使用 Webench 来解决我的问题、但未成功。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    您在 Webench 中遇到了什么问题? 请告诉我输入电压范围和输出电流?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小输入电压2.6V、最大输入电压4.2V 输出电流约为150-200mAh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 Vin=2.6V 且 Vo=9V 时、CCM 下的占空比需要高于0.7。 LM2621具有0.7占空比限制。 这就是 webench 无法仿真您的应用的原因。 您可以选择 TPS61085或 TPS61093。

    此致、
    Zack