This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:如何确定运行模式

Guru**** 2924650 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669338/lm5122-how-to-determine-the-operation-mode

器件型号:LM5122

您好、E2E、

我在日本的分销商工作。 我们的客户在设计电路板时遇到问题。
关于 LM5122-Q1、我有一些问题。

 -请告诉我如何检查内部操作模式。
 -请告诉我如何在预偏置时重新启动。
 -在数据表中、什么是"VCC 欠压阈值"? 它是内部 LDO 输出的下限吗?

冷启动时、产品规格中的 VIN 波动为30V -> 3V -> 32V。
目前、我们客户设计的电路板在重启 Vin 时无法正常运行。
此时、CSS 电压小于1.2V。
我们猜重启失败的原因是 CSS 的电荷释放不完整。

 -如果在重新启动前对 CSS 放电,电路是否重新启动?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示一些关键波形。
    -在预偏置时重新启动意味着什么?
    -当 VCC 低于 IC 将停止开关时,VCC 欠压三保持是一个电平。
    -触发 CSS 解除后,必须在重新启动之前完成。