This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:无电池时不启动。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668437/bq25892-not-start-without-battery

器件型号:BQ25892

我在 BQ25892上有充电器。

使用电池时、所有工作都很好。 但是、当我在没有电池的情况下连接 VBUS 时、U_SYS 仅为1.8V。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandr、

    您的系统负载是多少? 在充电器的 VBUS 或 PMID 引脚上测量的电压是多少? R79是否调整为10k Ω、以便 V (TS)~= 1/2 V (REGN)? 未连接电池时、您能否发送 I2C 寄存器设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、我在负载~300mA 且无负载的情况下进行了色谱。 两次 VSYS 均为1.8V。 VBUS 和 PMID ~5V。 R79 NTC 10k。 我无法写入 i2c 寄存器、因为我的器件无法从1.8V 开始。 如果 VSYS 为1.8V 并且我连接电池、则充电器开始工作并且 VSYS 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说"充电器开始工作"时、您是否在 SW 引脚上看到了方形示波器波形? 即使电池电压小于3.5V、SYS 是否始终保持>3.5V? 您能否使用示波器测量流入 VBUS 或从电感器流出并进入 SYS 和 BAT 的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电池和电池但具有不同占空比的方脉冲。  当电池电压为2.7V 时、VSYS 为3.5V。 我连接了 alcaline 电池1.5V、其中 VSYS 已经是1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    大多数碱性电池不可充电、不应连接到充电器。

    只需确认一下、当 BAT 和 GND 引脚之间未连接电池时、VSYS = 1.8V、但您在 SW 引脚上看到方波?  您能否在未连接电池时测量 VBUS 输入电流?