This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:无需使用微控制器即可独立运行

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668598/bq40z50-r1-stand-alone-operation-without-use-of-a-microcontroller

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50

您好!

BQ40Z50-R1在运行期间是否可以在不连接微控制器的情况下运行?  在部署之前、可以使用微控制器对装置进行初始编程。

如果我知道电流消耗、在运行期间剩余 X 分钟时、是否可以使用 IC 触发声音警报/LED?  (同样、在运行期间未连接到微控制器)

谢谢、

Kamron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kamron:

    是的、可以使用 bqStudio 工具对 bq40z50-R1进行编程、您可以通过 TRM 完成创建 srec 文件或使用 gg 文件+识别化学 ID 的过程、 这就是您将在生产线上对每个电池组进行编程的内容、而且从那时起、您将不需要电池组中的任何 MCU。

    如果需要、您可以将 bq40z50的 LED 配置为仅使用一个 LED、并且可以将阈值设置为特定的 SOC 百分比(而不是几分钟)来触发 LED。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Miguel。 准备好后、我会尝试一下。

    Kamron