This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:VCS (TH)的变化

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668973/tps2h000-q1-the-variation-of-vcs-th

器件型号:TPS2H000-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS2H000-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望估算电流限制精度。 因此、它们需要 VCS (TH)的变化。 请提供。

让我确认我是否得到了它。 在估算电流限制精度时、他们是否应考虑以下变化?

 K (CL):请参阅 EC 表(DK (CL)/K (CL))
 RLIM:使用电阻器精度
 VCS (TH):立即咨询

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了所有3个温度下 VCS (TH)的特性数据。

    正确的是、DK (CL)/K (CL)容差可提供电流限制精度。

    Regardse2e.ti.com/.../Vcs_5F00_H-data.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 我已检查您的附加文件。 但我找不到数据 VCS (th)=0.8V (typ)。 您可以再检查一下吗?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我认为您在故障模式下正在寻找 VCS (H)。 0.8V 典型值的 VCS (TH)未经生产测试。 此参数的变化包含在电流感测比限值中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉让您感到困惑。 他们希望估算电流限制的变化。 因此、它们需要 VCL (th)的变化。 请提供。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉出现拼写错误! 我的意思是 VCL (th)= 0.8V (典型值)。 测试如下所示:
    -输出拉电流200mA
    -Rcl 是已知值
    -测量 CL 引脚电流 I (CL)= VCL/RCL
    -计算 KCL = 200mA/I (CL)
    VCL 变化在公式中、15%容差涵盖 KCL 和 VCL 变化。
    电流限制具有与电流比 KCL 相同的15%容差、可以添加1%的 R (CL)容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我计算了随附文件上电流限制的变化。 可以仔细检查一下吗?

    e2e.ti.com/.../TPS2H000Q1-ICL-variation.xlsx

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算正确。

    此致