This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54380:请告诉我 TPS54380的效率数据和电流限制。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669232/tps54380-please-tell-me-about-the-efficiency-data-and-current-limit-of-tps54380

器件型号:TPS54380

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑使用 TPS54380。

※由于此器件由客户注册、因此我们还使用了过去的跟踪记录。

然后、请告诉我以下条件下的效率数据(effi V SS IOUT)以及电流限制的最小/典型值。

※希望在满负载区域中看到效率数据。

VIN:5.0V

VOUT①:1.5V

VOUT②:1.2V

Fsw:700kHz

此致、

Pokun(Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    我们仅提供了 Vout = 1.8V 且 Vin = 3.3V 和 Vin = 5V 时的效率数据。数据表中列出了最小和典型电流限制值。 输入电压= 3V 时、最小电流为4A、典型值为6.5A。输入电压= 6V 时、最小电压为4.5V、典型值为7.5A
    如果您在寻找高于3A 额定电流的电流下的效率、可以通过线性外推数据表或 EVM 用户指南中的曲线来估算该效率。 如果您需要我们测量数据、您能给我一个时间线吗? 我目前完全被一个新项目占用。