This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:存在未使用通道时的处理

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669350/tps65261-about-processing-when-unused-channel-exists

器件型号:TPS65261

您好!

我们的客户正在尝试将其用于 1个通道。
您能 告诉我未使用的通道的连接情况吗?
我相信,如果您按以下方式进行连接,就不会有问题。 没有问题吗?
如果有问题、请告诉我正确的连接。
----------------------------
PVINx 引脚= VIN
ENx、FBx、SSx、Compx、BSTx 引脚= AGND
LXX 引脚=悬空
----------------------------

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    是的、连接正常。

    注意:ENx 必须连接到 AGND。