This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:Vdmp treshold 的函数是什么?

Guru**** 2924630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668176/bq24250-waht-is-the-function-of-vdmp-treshold

器件型号:BQ24250

大家好、

我目前正在使用 BQ24250RGET IC、不知道如何配置 R1和 R2来建立 Vdpm 值。 此 Vdpm 电压保持的用途是什么?

我将 通过直流/直流转换器为 BQ24250RGET 提供5V 电压、我已将该电压配置为将提供的电流限制为1、5A。 因此、只要我已经对我向 BQ24250RGET 提供的电流有限制、我就不希望 BQ24250RGET 在 Vin (引脚19)提供任何其他保护...

非常感谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    VDPM (或 VINDPM)特性被用作针对充电器电源崩溃的第二道防线。  如果系统负载+充电电流对于电源来说太大 、或者从电源到 IN 引脚的电缆具有高阻性、 则充电器的 VINDPM 功能 会将其输入电压调节至 VDPM 阈值、从而进一步有效地降低输入电流限制 、 以防止输入电源崩溃。   在输入功率受限的情况下、充电器首先降低充电电流、然后降低系统输出电流、从而可能导致 V (SYS)下降。  

    如果您不想 使用 VDPM 功能、 则可以将 VDPM 引脚短接至 输入 DPM 阈值的默认值4.68V。  我建议您将电阻器连接为失效防护、将 VDPM 电平设置为4.5V、这是最小 USB 电压电平、但您可以将其设置为更低、以便有效地禁用此功能。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的解释。 现在、我能够进行正确的设计。

    此致、