This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:您能告诉我如何使用 UCC28740吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL494, TL2842, LM5021, PMP30276

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668027/ucc28740-could-you-tell-me-about-how-to-use-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TL494TL2842LM5021PMP30276

我在下面发帖。

https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/662888

基于此帖子、我向客户提出了 UCC 28740、但我还收到了其他问题。

我将写下下面的问题项目、那么您能教吗?

如何使用 UCC28740。

①:虽然说明频率始终根据 IFB 的电流值波动、但是否可以使用固定为100kHz 的开关频率?

②:您能回答以下规格吗?

输入:154至480V @ AC

输出:24V、0.1A @典型值⇔0.5A (10ms/1s)

Fsw:固定为100kHz (容差±10%)

③:当应用保护功能时、是锁存保护类型还是临时停止类型?

④:保护功能的"低压线路"是什么类型的功能?

⑤-1:我是否正确识别了以下与 VDD 引脚相关的电源启动?

首先、首先、使用初级侧电源的电压为 VDD 供电。

接下来、当次级侧输出完成时、将提供并运行该电压。

⑤ 2: 此外,基于此操作,如果 VDD_ON 不会变为21V@更典型值,则不会识别它,我的识别是否正确?

⑥:我觉得用 UCC28740对①~⑤的内容做出反应很严重。

我认为 TL494或 TL2842是一款能够与此内容相对应并可以低廉的方式构建的产品、但是否还有其他出色的器件?

此致、

Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi-San、

    感谢回答所有问题! 我将按照您列出的顺序回答这些问题。

    1:虽然描述的频率始终根据 IFB 的电流值波动、但是否可以使用固定为100kHz 的开关频率?

    正确、在电压调节期间、UCC28740在频率和振幅模块模式下运行。 您可以配置变压器规格、使器件在满载时的工作频率接近最大开关频率(100kHz)或稍低一点、以实现容差设计。

    我建议查看具有可编程频率引脚的 LM5021。


    2:您能回答以下规格吗?

    UCC28740可处理您正在查看的输入/输出规格。 TI 有多种 UCC28740参考设计、它们具有宽输入电压范围。 例如、PMP30276是440VAC 输入、具有6W 输出。 可根据您的设计规格定制输出。

    UCC28740不是固定频率器件、因此不符合该规格。 然而、由于具有可编程频率特性、LM5021将是一个很好的替代方案。

    3:当应用保护功能时、是锁存保护类型还是临时停止类型?

    UCC28740的故障保护是复位和重启、或故障保护的临时停止类型。

    4:保护功能的"低压线路"是什么类型的功能?

    UCC28740通过 VS 引脚监视输入线路大容量电压、并可确定输入是否过低而无法使器件运行、从而启动输入欠压故障保护周期。

    5-1:下面关于电源启动的正确识别与 VDD 引脚相关吗?

    是的、您回答正确。 在初始启动时、高压开关通过高压引脚连接到大容量电容器电压、并为 VDD 电容器充电。 当 VDD 达到21V UVLO 时、开启控制器、并开始开关操作。

    5-2:此外,基于此操作,如果 VDD_ON 不会变为21V@更典型值,则不会识别它,我的识别是否正确?

    在启动操作期间、UVLO 开启时、VDD 需要达到21V@典型值。 否则、器件将不会开始切换。

    6:我认为 TL494或 TL2842与此内容相对应并可以低廉的方式构建、但是否有其他好的器件?

    我建议您查看 LM5021、它将符合您的规格。

    我希望这能解答您的所有问题!

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Davi-San。
    感谢您的回复。
    请告诉我以下内容。

    〇About 1和2的答案。
    据了解、在该规格上、LM5021优于 UCC28740。

    但我的客户希望使用尽可能便宜的器件。

    因此、我认识到您的答案是通过设计变压器设计、可以在固定频率下使用 UCC28740。
    因此、如果没有无法在致命情况下使用的点、我会尝试提供 UCC28740的 EVM 和样片。

    ・例如、您如何设计变压器设计?
    ・是否有任何不能致命使用的点?

    此致、
    Pokun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun-San、您好!

    因此、我想澄清一些问题。 您可以设计 UCC28740、使器件在满负载时的工作频率接近100kHz、但由于 UCC28740在较低负载下具有 AM/FM 调制、因此转换器将以较低频率进行开关。

    换句话说、对于所有负载范围、UCC28740的频率并不是固定的。

    如果您仍然选择使用 UCC28740进行设计、可使用以下设计计算器帮助您入门: www.ti.com/.../sluc487

    客户需要的设备的价格有多便宜? "尽可能便宜"对客户意味着什么?

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davivt-San。
    感谢您的回答!

    >客户需要的设备的价格有多便宜? 对客户来说,“尽可能便宜”是什么意思?

    ⇒我正在寻找一款低于0.18美元的控制器。
    客户表示、目标价格约为¥20日元以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun-San、您好!

    感谢您提供信息。

    有关定价的更多问题和信息、请联系您当地的 TI 代表、以便他们可以通过适当的渠道回答您的问题。

    此致、

     Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Davi-San。
    感谢您的各种通信!

    我向客户确认了最新情况。
    如果最大频率为120kHz 或更低、客户表示即使频率根据负载波动、也可以使用。

    因此、您回答说它们可以用于电源电压和输出功率、因此我将继续 UCC28740的建议。