This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:浪涌电流问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668891/tps2378-in-rush-current-issues

器件型号:TPS2378

尊敬的 TI:

我在 TPS2378的浪涌电流方面遇到了一些问题、希望在下面与您进一步澄清。

1、从 TPS2378的数据表值来看、电流限制和浪涌电流限制数据有何主要差异? 我假设电流限制是工作条件下的电流、浪涌电流是器件在初始导通期间消耗的输入电流。

 
2.此浪涌电流限制由 PD 接口 IC 本身生成? 还是意味着 PD 接口 IC 能够处理来自外部电路的浪涌电流?
3.导致浪涌电流持续增加的主要原因是什么?  
 
4.如果浪涌电流限制大于180mA,会发生什么情况?  
 
5.此浪涌电流限制是否有任何最长周期? 例如、典型值为140mA、耐受时间如何?  
 
6.发现如果大容量电容会延长浪涌电流的时间周期,则尝试使用的电容100uF 浪涌电流的延长期约为50ms,470uF 为250ms……这一延长期是否会对 PD 接口 IC 造成任何问题?  
 

E2EERESOLVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inognito:

    感谢您的提问。  

    浪涌电流限制是、当 PSE 为 PD 供电时、 PSE 将有一段时间为 PD 后端的大容量电容充电。

    在此期间、电流不应大于 PSE 的浪涌电流阈值。 在这里、它受 PD 内部热插拔 FET 的限制。

    电流限制用于在正常运行期间保护电路、这意味着 PD 已通过浪涌阶段并完全导通。

    2.浪涌电流限制由控制热插拔 FET 的内部电路来完成。 该电流从 VDD -大容量电容-RTN- VSS 流出。

    浪涌电流是由大容量电容器充电引起的。 如果电容增大、浪涌电流将限制为最大180mA、浪涌周期将增加。 因此、基本而言、它不应在浪涌期间增加、因为它受 PD 限制

    正常运行时、浪涌电流将限制在大约140mA (最大180mA)。  

    5.根据 IEEE802.3at 标准,浪涌周期应小于75ms。 从浪涌到正常运行的最小延迟应大于80ms。

    6、如果大容量电容非常大、浪涌周期会很长、这将使 PD 热插拔 FET 发热。 但 PD 具有热保护功能、并将关断器件以冷却。 不建议添加过多的大容量电容器。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen