This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:TPS54336A 是否能够支持-5V 输出电压?

Guru**** 2597185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A, PMP20566

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669214/tps54336a-does-tps54336a-can-support--5v-vout

器件型号:TPS54336A
主题中讨论的其他器件: PMP20566

尊敬的先生:

        我找到了 TPS54335的参考设计 PMP20566。 TPS54336A 是否还可以支持12V 或5V 输入和-5V (0.6~1A)输出?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、,您可以使用 TPS54336来生成-5V 电压。

    它们之间的差异是频率、因此当您希望使用 TPS54336通过 PMP20566生成-5V 电压时、请更改组件的值