This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20144-Q1:轻载效率数据

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20144-Q1, LM73605-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668065/lm20144-q1-efficiency-data-for-light-load

器件型号:LM20144-Q1
主题中讨论的其他器件: LM73605-Q1

大家好、

我的客户考虑将 LM20144-Q1用于以下应用。
------------------------------------
输入电压:5V
输出电压:3.3V
输出电流:3.7A (最大值)
------------------------------------

此外、10mA 负载附近的轻负载效率 对于其应用非常重要。
是否有大约10mA 的效率数据?
我检查了数据表、但没有轻负载的效率数据。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要查看 LM73605-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢你的建议。
    但是、LM73605-Q1比 LM20144-Q1昂贵得多。
    LM20144-Q1不推荐用于此应用吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没关系。  但是、我们没有您请求的效率数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢您的支持。 我明白了。

    我相信我们可以 通过 Webench 估算轻负载的效率。
    我的理解是正确的吗?
    您认为估算值是否合理?



    此致、
    雅丽塔