This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:热敏电阻损坏会发生什么情况?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669172/bq25601-what-happens-if-thermistor-is-damaged

器件型号:BQ25601

大家好、团队、

如果我使用 bq25601进行温度补偿充电(例如在2.4A 充电电流下)、并且热敏电阻在连接到电池充电器时断开或松动、会发生什么情况? 充电器是否不会充电、还是会进入某个低电流安全模式?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    如果热敏电阻对地短路、TH 会检测到它很热、则充电器会暂停。 另一方面、

    如果热敏电阻处于开路状态、TH 引脚会检测到它处于冷态、 充电器 也会暂停。