This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:有关 WEBENCH 原理图的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669186/tps53319-question-about-schematic-from-webench

器件型号:TPS53319

您好!

我对 TI 设计工具感兴趣、如下所示。
在黄色阴影中使用 Ribst/Clfb/Clrfb 是什么?
我想知道它是否可以被删除。

下面是我们参考 Webench 工具绘制的信息、请检查是否存在任何错误点。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS、

    这些组件用于纹波注入。  TPS53319使用 DCAP 控制拓扑。  它使用具有迟滞关断时间的自适应导通时间。  滞后关断时间要求 FB 引脚上与开关波形同相的典型纹波分量为15mV。  您可以在输出电容器中使用更高的 ESR 来实现这一点(在这种情况下、您可以移除纹波注入组件。  如果您使用的是低 ESR 陶瓷电容器、如 Webench 设计中所示、则需要使用纹波注入元件。