This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:SS 引脚功能查询。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, TPS54824, TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668278/tps40303-ss-pin-function-queries

器件型号:TPS40303
主题中讨论的其他器件:LM25145TPS54824

您好!

   TPS40303的 SS 引脚是否具有 LM25145或 TPS54824等跟踪功能?

  还是 IC 具有跟踪功能?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我与可能处理此产品的应用工程师联系。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 EN/SS 引脚组合在一起、因此将难以用作经典跟踪功能。 此外、还涉及0.8V 的偏移、这使得它对跟踪功能不有用。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、
    是否有针对 AE 的反馈?
    谢谢。