This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps61042:基准电压取决于输入(电源)电压?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042, TPS61042EVM-226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669100/tps61042-reference-voltage-depends-on-input-supply-voltage

器件型号:TPS61042

tps61042数据表声称、对于1.8V 至6V 的整个输入(电源)电压范围、基准电压标称值为0.252V。

我发现基准电压随电源电压变化。

我使用的是未经修改的 TPS61042EVM-226评估板。 对于3.3V 的电源电压、反馈电压确实会调节至0.26V、但对于5V 的电源电压、反馈电压会上升至0.3V 以上。 这会使应用手册中给出的电阻器设计公式无效、并使稳压 LED 电流随电源电压的任何变化而变化。

数据表建议不应发生这种情况、即无论电源电压如何、反馈电压都应保持0.252V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的反馈。

    我正在获取 EVM 进行测试。 我会随时向您发布。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我相信您通过使用万用表检查 EVM 上的 FB 引脚来测量基准电压;我也这样做了、观察到了相同的结果。

    在使用示波器进行进一步调查后、我注意到输出具有较大的纹波、并导致 Rs 和 FB 引脚波动很大。 纹波随 VIN 而变化、因此会影响 FB 引脚上的平均测量。

    我还注意到 EVM 上的输出电容器(C2)仅为0.1uF、在我看来非常低。 我用4.7uf (25V)电容器替换电容器、结果好得多。 输出纹波现在看起来不错、FB 引脚上的电压测量值在数据表规格范围内。

    有关使用4.7uF 电容器实现低 LED 纹波电流和更高精度的更多信息、还可以参阅第9.3.2节。

    希望这能有所帮助。

    此致
    H L