This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:数字隔离器电源

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668791/bq76pl536a-q1-digital-isolator-supply

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536

您好、社区

我正在通过 SPI 将3.3V MCU 与 BQ76PL536连接。 我有两个问题:

  • 我想使用数字隔离器。 要在一侧为两个隔离器供电、我可以依赖 REG50电源吗? 目标是跳过隔离式直流/直流转换器。
  • 如果我不使用数字隔离器、是否使用电平转换器?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REG50在睡眠模式下关断。

    这意味着、一旦器件进入睡眠模式、您就无法唤醒 IC。

    数字隔离器用于隔离高电压和低电压。

    电平转换器不是用于隔离的方法。

    访问此链接、您可以找到536A-Q1 EVM 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢您的回答!  

    该参考设计使用2个四通道数字隔离器来连接微控制器、这正是我所使用的。 但是、我想跳过为隔离器高压侧供电的直流/直流转换器。 此外、uC 还连接 CAN 总线。 由于是 Reg50、我无法进入睡眠模式。 因此、我考虑将电平转换器用于非隔离式 SPI 通信、并使用隔离式 CAN 收发器+直流/直流转换器。 这样、我就可以降低隔离成本、并且仍然使用 IC 的睡眠模式。

    因此、问题是:

    • 我是否需要使用电平转换器进行非隔离式 SPI 通信?
    • 如果我想保持隔离式 SPI、IC 中是否还有其他电压源、这些电压源在睡眠模式下仍提供5V 电压、或者所有电压源都已禁用?

    谢谢。

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    •如果我想保持隔离式 SPI、IC 中是否还有其他电压源、这些电压源在睡眠模式下仍提供5V 电压、或者所有电压源都已禁用?
    TI:否、

    •我是否需要使用电平转换器进行非隔离式 SPI 通信?

    您认为可以放置方框图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不使用 nay 数字隔离器的情况下考虑这种情况。 BQ76PL536是否通过将内部电平转换器设为5V 来接受3.3V 的 SPI 信号、或者是否需要外部5V 电平转换器来避免通信问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想使用分压器吗?
    您可以快速比较功耗。