This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:对 BQ35100进行解封

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668766/bq35100-unsealing-access-to-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在尝试将 BQ35100器件置于完全访问模式下的解封模式。

我尝试了以下操作:

1. I2C 写入3E、04、14、然后 I2C 写入3E、36、72 -无法解锁器件

2. I2C 写入3E、14、04以及 I2C 写入3E、72、36 -无法解锁器件

3. I2C Write 00、04、14和 I2C Write 00、36、72 -无法解锁器件

4. I2C Write 00、14、04和 I2C Write 00、72、36 -无法解锁器件

5 - 8。 首先编写第二部分(即3672)、然后编写第一部分(即0414)。

我注意到、当从0x41CC 读取解封代码时-它报告143672FF;而从0x41CB 读取时-它报告  4143672。是否需要此偏移? 出于完整性考虑、我还尝试了之前的4种方法、将143672FF 作为解封键、而不是04143672。

我必须遵循的 I2C 序列是正确的? 如果您能为我提供要使用的确切地址而不是寄存器名称、那将非常有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、
    您是否有 EVM 和 bqstudio 来测试此情况? 04143672。bqstudio 具有一键按钮、可按发送顺序发送两条命令。 您可以在示波器上捕获命令、以确切了解序列是什么、从而帮助指导您。

    谢谢
    Onyx