This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:如何写入存储器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668946/bq27742-g1-how-to-write-memory

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、我遇到了一些问题、因为我想创建一个自定义过程来将.srec 文件或 bqstudio 生成的另一个文件写入我的器件存储器。 我有一个为另一个器件 bq27410写入.DFI 文件的过程、它是一样的? 由于我发现 bqstudio 生成的.srec 中要使用的重要数据为0x4000到0x43ff、因此我想使用这些数据并在 bq27742上对其进行编程。 是这样吗? 因为没有有关如何写入存储器的文档。 如果您有任何隐藏文档、您可以与我分享吗?

谢谢

此致

Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用.srec 文件,我该怎么做?? 我必须使用哪种程序来编写正确的区域? 是否有流程图或其他? 因为我没有发现有人谈论对它进行寻址或编程来自.srec 的数据而不使用 bqstudio。

    谢谢

    Enrico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

    很抱歉你有麻烦。 请使用.dffs 或.bdfs 文件对监测计进行编程。 可以使用 bqStudio 提取这些内容。 请参阅下面的应用手册、获取器件编程指南。

    e2e.ti.com/.../5504.slua541.pdf

    谢谢

    Onyx