This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:意外唤醒、数据存储器导入和写入配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668978/bq27220evm-744-unexpected-waking-up-data-memory-import-and-write-isues

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQSTUDIO

你好

我将 bq27220作为 bqstudio 的库仑计数器进行检查、并有一些未解决的问题

  1. 我的监测计在达到电流阈值后立即唤醒、而不是每20秒等待唤醒窗口。
    我不知道这是怎么发生的。 我已确保禁用"唤醒比较器"。
    监测计是否具有类似的工作模式? 如果有问题、我需要做些什么来改变它?  
  2. 我无法将".gg"文件导入到"数据存储器"中、因此每次使用监测计时、我都需要进行校准并再次更改"数据存储器"。
    按下"Import"(导入)后、单击文件并单击"ok"(确定)、不会发生任何情况。
    在尝试执行此操作时、我检查了是否处于"完全访问"和"cfg 更新"模式、并在执行所有更改后和导出之前、在存储器栏中按"write all"。
    如何解决此问题?
  3. 另一个问题是、
    校准并更改"数据存储器"后、是否需要在存储器栏中按"全部写入"、或按"exit_cfg_update_reinit"即可?

 

非常感谢

阿农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnon、
    1.是否确实禁用了唤醒比较器? 您是如何做到的? 监测计唤醒有两种方法、一种是使用模拟唤醒比较器、另一种是使用睡眠电流、如果监测计在20秒内唤醒一次时发现电流高于睡眠电流。 您将睡眠电流设置为什么、以及您将唤醒电流设置为什么。 再次检查您的 gg 文件、并可能共享它、以便我们再次检查。
    2. bq27220是 ROM 监测计、因此如果您重置监测计或循环通电、则必须重新编程 GMACS 文件。 遗憾的是、bq27220与其他 ROM 监测计略有不同。 您无法导入 gg 文件。 您必须发送 cfgupdate 命令、手动更改参数、然后单击 EXIT_cfg_update_reinit 命令。 要解决此问题、请使用包含您的设置的 GMF 文件。
    3.点击 Enter 或 Write All 将使监测计更新为您更改的参数。 我认为您不需要进行校准、因为校准例程应负责这方面的工作。 请参阅 EVM 用户指南。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx