This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1 /在生产中对多个封装使用相同的黄金映像

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669056/bq27421-g1-bq27421-g1-use-the-same-golden-image-for-multi-pack-in-production

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

客户考虑 在其系统中使用 BQ27421-G1、还考虑使用两种不同的电池组、这两种电池组规格相似、但由不同的电池组制造而不同。 然后、请就以下问题提供您的意见。

  1. 这两者的设计容量 略有不同、如果将设计容量设置为较低或较高的设计容量、哪一项应该更好?
  2. 我想、如果设计容量不匹配、第一次充电和放电可能会有更高的误差、但在第二次充电和放电后会纠正误差。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    最好是客户创建两个黄金文件、这两个文件将根据使用的电池在芯片上进行编程。
    如果这不是一个选项、只要电池没有显著差异(使用 gpcchem 评估其接近程度)、您就可以将设计容量设置为容量较小的电池的设计容量、 然后运行学习周期过程(放电至空、放松-充电至满、放松、放电至空)、以便电量监测计学习每个电池单元。

    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx